This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:有关 SLUC664电子表格的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784404/ucc28780-questions-about-sluc664-spreadsheet

器件型号:UCC28780

我不理解该 IC 的 SLUC664设计计算器电子表格中的几个数据输入:

  • "输入电压 BUR、VINPUT_BUR"应该使用什么?  第7.3.1节中的数据表没有说明 BUR 电压应该是多少、它只说在进入 ABM 的"高压线路"时负载为50%- 60%。
  • "低压线路输入电压 VIN_LOW_"与欠压/欠压电压有何不同?  相对于欠压/欠压电压、VIN_LOW 应该使用什么?
  • "变压器寄生电容"是初级侧的电容还是初级侧绕组间的电容、介于 pri 和 sec 之间?

感谢您的任何帮助、

Gerrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压 BUR、即您的设计中的"高压线路"-您需要定义它。 在85Vac 至265Vac 输入下、我们将高压线定义为230Vac。

    对于突发开始点、数据表建议从高压线路满载的60%开始。 您也可以使用60%。 此百分比将在基准测试中进行调整、以在负载和线路范围内获得效率的三分之一更好的性能。

    在该计算器中、输入电压范围为90Vac 至265Vac、要确定转换器在90Vac 时的运行情况、启动输入应略低、这称为欠压点、该计算器为此欠压使用75Vac。

    CTR 是变压器中的寄生电容估算值、全部反映在开关节点和 GND 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    那么、VINPUT_BUR 应该大约是 VINPUT_max 的85%?  您已引用 BUR 数据表、其中说明从60%负载电流开始。  这并不表示"输入电压 BU"应该是什么。

    VIN_LOW 是最低的工作线路电压(在满输出功率时?)、并且欠压和欠压电压略小于这个值?

    Gerrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高压线路额定电流的60%(您需要定义它-在计算器高压线路中为230VAC)。

    请通读我的最后一个回复、其中回答了您的所有问题。 如果你认为仍不清楚,请引述我的答覆,并说明哪些仍不清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我多次阅读了你的原始答复。 我发现这种情况不明确且间接、因此我提出了几个后续问题。 您只对他们回答"是"还是"否"是否会使您死亡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、VINPUT_BUR 应该大约是 VINPUT_max 的85%?

    [RESPONSE]不是、我们没有用85%来定义、一般而言、没有这个定义的百分比。 我们将其定义为230VAC、因为230VAC 是线路到中性点之间经常看到或附近的值、例如在欧洲或美国、两个单相。

    您已引用 BUR 数据表、其中说明从60%负载电流开始。 这并不表示"输入电压 BU"应该是什么。

    [RESPONSE]在高压线路、突发起始点为额定负载的60%。 "输入电压 BU"是您需要定义的高压线路上的输入电压。

    VIN_LOW 是最低工作线路电压(在满输出功率时?)
    [回复] VIN-低电平是输入范围下限任何输出功率下的输入电压。

    并且欠压和欠压电压略小于该值?
    [回复]如果您希望转换器能够在 VIN-低电平下正常运行、则欠压是一个低于 VIN-低电平的电压。 掉电是您希望转换器不会在掉电和掉电之间来回转换的电压。