This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53631:如何处理未使用的引脚

Guru**** 2505205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851904/tps53631-how-to-deal-with-un-used-pins

器件型号:TPS53631

您好!

如果未使用 VRHOT、VRRDY、VRFAULT 的引脚、如何处理它们? 它们是否可以悬空?

如果不使用这些引脚、用户能否通过 I2C 获得相似的信息或指示? 然后通过 I2C 命令进行相对操作?

谢谢!

-落基山脉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    感谢您提出问题。 请参阅下面我的评论。

    如果未使用 VRHOT、VRRDY、VRFAULT 的引脚、如何处理它们? 它们是否可以悬空?

    这三个引脚是漏极开路。 如果未使用、您可以保持打开状态。

    如果不使用这些引脚、用户能否通过 I2C 获得相似的信息或指示? 然后通过 I2C 命令进行相对操作?

    请选中"表5。 支持的保护和故障报告"。

     

    谢谢