This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:设计评论

Guru**** 2509975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851361/tps54424-design-review

器件型号:TPS54424

您好!

我确实需要对 TPS54424电路进行设计审查。

稳压器   设计 效率
TPS54424 0.84V @ 2.5A 85.12%
TPS54424 1.8V @ 1.4A 90.52%

0.84V:

1.8V:

请帮您完成相同的设计审查。  

此致、

Ranjana Naik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjana:

      您能否分享这两种应用的 WEBENCH 设计?

    此外、您能否向我们提供以下信息。

    1.直流电压容差(%或 mV)

    2.输出纹波要求 (%或 mV)

    3.输出瞬态(下冲、过冲)要求 (%或 mV)

    4.瞬态负载阶跃大小以满足瞬态 (%或 mV)要求

    5.最高工作环境温度。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjana:

    我做了一个简短的介绍、一切都如预期的那样。 我没有对组件值进行任何实际计算、但它们看起来在典型范围内。 如果您需要有关计算这些值的帮助、我建议使用 WEBENCH 或数据表应用部分中的公式。 如果您需要此设计来应对任何特定挑战、请告知我们、我可以帮助您进行更深入的了解。

    最好添加两个组件占位符:

    1. 反馈电容器与 FB 分压器中的顶部电阻器并联。 如果需要、这有助于调整瞬态响应。
    2. 与 BOOT 引脚和100nF 电容串联的0 Ω 电阻器。 如果您遇到由不理想的 PCB 布局引起的任何问题、则使用2.2k 4.7Ω Ω 电阻器填充该电阻器会有所帮助。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    1.直流电压容差(%或 mV):12V,容差为+/-5%

    2.输出纹波要求 (%或 mV):小于50mV

    3.最高工作环境温度:最高30°C

    Webench 设计如下所示:

      

      

    此致、

    Ranjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的反馈。  

    我将在设计中加入两个提到的占位符-前馈电容器和0欧姆电阻器。

    此致、

    Ranjana