您好!
我确实需要对 TPS54424电路进行设计审查。
| 稳压器 | 设计 | 效率 |
| TPS54424 | 0.84V @ 2.5A | 85.12% |
| TPS54424 | 1.8V @ 1.4A | 90.52% |
0.84V:
1.8V:
请帮您完成相同的设计审查。
此致、
Ranjana Naik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ranjana:
我做了一个简短的介绍、一切都如预期的那样。 我没有对组件值进行任何实际计算、但它们看起来在典型范围内。 如果您需要有关计算这些值的帮助、我建议使用 WEBENCH 或数据表应用部分中的公式。 如果您需要此设计来应对任何特定挑战、请告知我们、我可以帮助您进行更深入的了解。
最好添加两个组件占位符:
Anthony