This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:COM 和 VEE 之间是否必须施加负电源电压?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830650/ucc21710-q1-does-a-negative-power-supply-voltage-must-have-to-be-applied-between-com-and-vee

器件型号:UCC21710-Q1

1 COM 和 VEE 之间是否必须施加负电源电压?

如果没有负电压、芯片是否会报告故障信号?

2如果没有负电压、内部片上有源米勒钳位将无法使用此功能、对吧?

VEE 和 CLMPI 引脚需要暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请以 相同的问题参考此主题、如果我回答了您的问题、请点击绿色按钮。

    此致、

    Audrey