This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170-Q1:2.25MHz 的开关频率有何变化?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851668/tps62170-q1-how-is-the-variation-of-the-switching-frequency-of-2-25mhz

器件型号:TPS62170-Q1

您好!

我的客户想知道2.25MHz 开关频率在固定频率模式下工作时的变化。  数据表未显示其最小值/最大值、仅显示典型值为2.25MHz。  请告诉我吗?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    这种资料不易获得。  由于它是没有固定振荡器的 DCS 控制系统、我认为您可以假设变化相当大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的评论。  我向客户解释了 DCS 的工作原理。  您可以关闭此 TT。

    此致、

    川崎市