This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:与镍氢电池配合使用、正如您的充电器选择表中所暗示的那样、之后再也没有提到过。

Guru**** 2563180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829866/bq25713-usage-with-nimh-cells-as-hinted-at-in-your-charger-selection-table-then-never-mentioned-again

器件型号:BQ25713

你(们)好!

我想使用 BQ25713管理镍氢电池组(理想情况下为6节!)  
您的选择表显示了此器件适用于包括镍氢电池在内的各种化学物质、但数据表似乎推断了它将使用的唯一电池是锂离子电池。  

看一下部件的基本电池电压和电流规格,这不应该是问题,但由于镍氢电池显然对锂离子电池有不同的要求,我想了解在这方面的任何问题,以及使系统正常工作所需的一切... 但是、数据表中似乎没有信息、也没有我可以查看的应用手册来讨论它。  

否则、我将不得不使用 LTC4010。 至少我可以看到这将起作用... 尽管它非常原始、并且没有我想要的所有功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    BQ25713的典型操作是在"MaxChargeVoltage"寄存器中设置的终止电压之前一直处于 CC 模式。 一旦达到该电压、器件将在该电压下进入 CV 模式、这将在指数衰减中逐渐切断电流。 这是锂离子和类似化学物质的典型充电曲线。 通常不推荐用于镍氢电池的配置文件、它通常是 CC、直至容量达到90%左右、然后是涓流充电。 此外、使用1-4的 CELL_BATPRESZ 引脚选择的默认设置会导致对应于锂离子电池或类似电池的设置。 即、它们将设置4.2V *电芯数的终止、这是锂离子化学物质的适当数字。

    但是、这并不意味着该器件不能用于镍氢电池。 可以将该器件与镍氢电池配合使用、但它需要使用外部微控制器来手动驱动电流和电压寄存器、从而微调终端行为。  

    因此、我要说、该器件经过了真正优化、最易于与锂离子和类似化学物质一起使用、但可以将其与镍氢电池搭配使用、并通过 uC 进行一些手动控制来微调电流和电压。 基本上、您必须为化学成分设置适当的电压/电流初始化值、然后通过 uC 实现端接配置文件。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、感谢您的澄清... 理想情况下、我希望 PMIC 能够在微控制器关闭时完成其工作、因此我想这是不可行的、除非我想在电源域上做一些工作、并做一些重要的工作来手动强制充电行为。

    无论如何都要感谢、但看起来将近20年的 LTC 器件将采用新设计...

    很遗憾、这个项目不能使用锂离子电池、就像我在过去10年中设计使用可充电电池的其他一切一样...