你(们)好!
我想使用 BQ25713管理镍氢电池组(理想情况下为6节!)
您的选择表显示了此器件适用于包括镍氢电池在内的各种化学物质、但数据表似乎推断了它将使用的唯一电池是锂离子电池。
看一下部件的基本电池电压和电流规格,这不应该是问题,但由于镍氢电池显然对锂离子电池有不同的要求,我想了解在这方面的任何问题,以及使系统正常工作所需的一切... 但是、数据表中似乎没有信息、也没有我可以查看的应用手册来讨论它。
否则、我将不得不使用 LTC4010。 至少我可以看到这将起作用... 尽管它非常原始、并且没有我想要的所有功能。