This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:当使能引脚为低电平时、TPS82130输出电压

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828955/tps82130-tps82130-outputing-a-voltage-when-enable-pin-is-low

器件型号:TPS82130

您好!

我有一个设计、其中板载开关连接到电池的正负端子。 开关输出连接到 TPS82130SILR 使能引脚。 当开关打开时、我希望 TPS82130SILR 输出电压。 当开关关闭时、我希望 TPS82130SILR 不输出任何内容。 电池输出最大为8.4V

它最初在我的原型上运行良好。 然而、经过几个小时的测试 、TPS82130SILR 继续输出电压、无论连接到使能引脚的电压如何。 因此、即使该引脚直接通过跳线接地、器件仍会输出电压。

我已验证 EN 和器件上的任何其他邻近引脚之间没有短路。 当开关设置为 OFF 时、EN 和蓄电池正极端子之间没有任何短路。 当我在开关关闭时通过附近的过孔测量 EN 引脚的电压时、它显示0V。


无论使能引脚上的电压如何、该器件都会随机输出正确的电压?

突出显示 EN 引脚信号。 该信号未连接到任何其他位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查它、并将在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cooper

    您需要  使用示波器探测一些波形。

    关闭开关、 在 VOUT 处添加0.5A 负载、探针 EN、PG、SS 引脚电压。

    在相同条件下、探测 VOUT 和 SW 电压(另一个电感器的原始电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     赵好、

    该板上的稳压器在周末停止工作。 因此、我将无法运行您请求的测试。 我有一点损失、这会导致该稳压器从正常工作状态变为忽略使能信号、然后完全停止工作。

    这是我的第二个板、 它使 TPS82130卡在开启状态。 此问题不会立即发生。 我不确定这是否仅限于两个电路板、或者这是否是会影响每个电路板的问题。 有什么想法会导致此问题?  客户正在计划构建数百个这样的结果、我想在那之前找出问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cooper

    当 EN 拉低时、IC 将关断、内部整个 电路将关断。 我认为输出电压不能保持在5V、如果没有增加 负载、它将由分压器电阻缓慢放电。

    注释:

    1.您是否在发现输出保持工作 问题时添加了负载?

    2.您必须复制此问题、并探测我建议的波形、然后我们可以对其进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    1.是的、有负载。

    2.好的

    有没有关于可能发生的情况的初步想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我 对电源开关有一点怀疑、在开关期间、它会给 EN 引脚带来噪声、因此请  始终通过振荡来监控其电压  。  

    请关注复制问题。

    此外、建议为 EN 引脚添加0.1uF 的电容、以过滤噪声、这可能有助于解决此问题。