This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:部分导通状态

Guru**** 2539260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783342/lp5907-partially-on-state

器件型号:LP5907

我在设计中部署了 LP5907MFX-3.3、并且遇到了奇怪的行为、其中稳压器以奇数波形轻微导通、并且在一段时间后完全导通、无论 ENABLE 引脚上的电压如何。

电源由单节锂聚合物电池供电、并通过 USB 由 MCP73811充电控制器充电。 由于缺少电源路径管理、稳压器直接连接到 Vbatt 网络。 稳压器的使能线路由锁存电源电路驱动、详情如下: mosaic-industries.com。 下面显示了详细介绍电源电路的原理图片段:

系统其余部分包括微控制器、蓝牙模块和 I2C IMU。 电池充满电后会出现奇数行为、并在3V3网络上产生~1.7V 步进波形、从而导致 MCU 欠压。 使能引脚在140mV 的平均电压下始终保持低电平、并且添加一个额外的10kΩ Ω 下拉电阻(甚至通过跳线短接至接地)没有改变任何东西。 3V3网络的示波器捕获如下所示:

当使能线路持续保持低电平时、什么会导致输出升高到如此高并产生如此大的波动? 使能线路为低电平时激活的输出上的230Ω Ω 内部放电电阻器不应该防止这种行为?

*编辑*其他范围捕获如下:

下面的另一个示波器捕获显示了三个最相关的信号:启用(黄色)、Vbatt (保险丝)和3V3 (青色)。 此外、nPWROFF 信号已从物理上与 MCU 断开、以确保不会影响电路。

另一个示波器捕获、这次显示了电源开关保持时的关断行为。 信号为使能(黄色)、Vbatt (保险丝)和3V3 (青色)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brent、

    感谢您的详细描述和范围。 尤其是最后两个范围显示了所有相关电源轨、这对于我们帮助远程调试非常重要。

    我同意奇怪的是、当您将 EN 信号驱动为低电平时、您会在输出端看到一个信号。 您提到的负载通常需要多个输入电源轨。 您是否能够将 LP5907与应用中的负载隔离并重复最后两个范围? 这将有助于检查另一个电压是否泄漏到输出端。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 当您提到"输出上漏电压"时、我想知道哪些节点可能在闭锁电源电路关闭时被供电。 我唯一能想到的两个是电池电压监控器(通过1/2x 分压器连接到 MCU 模拟输入)和原理图中的充电状态监控器 STAT1。

    当我确定仅在充电终止时才发生问题时、我应该更早地考虑后者-请注意、表5-1中的 STAT1输出显示了"CHARGE COMPLETE - STANDBy"对应的"H"。 当通过 USB 插入且充电完成时、该引脚进入 Vbus (~5.2V)。 在对该跟踪进行切片后、系统的行为非常完美。

    除了导致这种不良行为外、将 STAT1直接连接到 MCU 还可能损坏 MCU、因为它的额定电压不是5V 耐压。

    我想最好的做法是将 LDO 移至锁存电源电路的上游。 另一种选择可能是在 MCU 和电池充电器之间添加一个二极管、这样充电器可以从 MCU 灌入电流以将引脚拉低、但不能将电流传回 MCU 引脚。

    再次感谢您让我走上正确的道路。