我在设计中部署了 LP5907MFX-3.3、并且遇到了奇怪的行为、其中稳压器以奇数波形轻微导通、并且在一段时间后完全导通、无论 ENABLE 引脚上的电压如何。
电源由单节锂聚合物电池供电、并通过 USB 由 MCP73811充电控制器充电。 由于缺少电源路径管理、稳压器直接连接到 Vbatt 网络。 稳压器的使能线路由锁存电源电路驱动、详情如下: mosaic-industries.com。 下面显示了详细介绍电源电路的原理图片段:
系统其余部分包括微控制器、蓝牙模块和 I2C IMU。 电池充满电后会出现奇数行为、并在3V3网络上产生~1.7V 步进波形、从而导致 MCU 欠压。 使能引脚在140mV 的平均电压下始终保持低电平、并且添加一个额外的10kΩ Ω 下拉电阻(甚至通过跳线短接至接地)没有改变任何东西。 3V3网络的示波器捕获如下所示:
当使能线路持续保持低电平时、什么会导致输出升高到如此高并产生如此大的波动? 使能线路为低电平时激活的输出上的230Ω Ω 内部放电电阻器不应该防止这种行为?
*编辑*其他范围捕获如下:
下面的另一个示波器捕获显示了三个最相关的信号:启用(黄色)、Vbatt (保险丝)和3V3 (青色)。 此外、nPWROFF 信号已从物理上与 MCU 断开、以确保不会影响电路。
另一个示波器捕获、这次显示了电源开关保持时的关断行为。 信号为使能(黄色)、Vbatt (保险丝)和3V3 (青色)。