This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:请帮助查看设计,使用了不同的电感和 MOS

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A, LM25116, CSD18537NQ5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827816/lm25116-please-help-to-review-the-design-used-a-different-inductance-and-mos

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5ACSD18537NQ5A

大家好、

我的客户在  LM25116评估板之后进行了设计 、但对 BOM 进行了一些更改。  它们的目标输入、输出几乎与我们的 EVM 相同、[7-42V 输入、5.1V 7A 输出]、我已经完成了第一轮检查。 以下是差异、如果存在一些潜在问题、请帮助评论。  谢谢。

  】【引脚6 k Ω 处的不同分压电阻器、它们使用5.1k 和1.6k、但参考设计为3.7k 和1.21k

2. Vout 和 VCCX 之间的 R11、 是否需要?

CS 和 CSG 之间的一个额外电容器 C31

HO 和 LO 引脚上的一个额外0Ω Ω 电阻器。

5、电 感不同、使用9、2uH、但参考设计为6uH

6.不同的 MOS、使用了我们的 CSD18537、但参考设计是 SI7850。

e2e.ti.com/.../5008.11.pdf

EVM 链接:

http://www.ti.com/lit/ug/snva232a/snva232a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    以下是有关原理图的一些注释:

    1. 无需 HO 和 LO 栅极电阻器-只需使用与引导电容器串联的电阻器来管理高侧 FET 导通。
    2. 考虑将 CSD18563Q5A 用于低侧 FET、因为它具有较低的 Rds-on。
    3. 将引导电容器更改为100nF -更适合启动。
    4. 切换缓冲器 R 和 C 位置(将电阻器连接到 GND、更适合散热、更容易进行电压测量以计算功率损耗)。
    5. 使用 LM25116快速入门计算器(可从产品文件夹下载)检查补偿值。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的回复。 很抱歉反馈延迟。

    下面是根据您的建议更新的原理图,请仔细检查,谢谢。

    e2e.ti.com/.../8540.POWER.pdf 

    可能需要您确认以下几点:

      CS 和 CSG 之间的一个额外电容器 C31

    不同 的电感、使用了9、2uH、但参考设计是6uH、您认为这会是个问题吗?

    3.您提到" 只需使用一个与引导电容器串联的电阻器来管理高侧 FET 导通。" ,您是否会建议此串行电阻器的值?

    补偿值与我们的 EVM 设计相同。 由于输入、输出是相同的、这些是否可以不进行修改而保持? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    CS 至 CSG 的电容值应更低(1nF)、并使用 R9和 R12电阻器进行滤波、时间常数为10-20ns。 自举电阻可以为5-10欧姆。 此外、您还可以使用快速入门计算器检查补偿值。

    最后、请注意、当 VCCx = 5V 时、CSD18537NQ5A FET 的栅极驱动振幅不足。  请参阅数据表中的 Qg 与 Vgs 曲线、了解米勒平坦电压(~4.5V)、并注意 Rdson 的额定 Vgs = 6V (不低于该值)。 建议从 LM25116的内部 VCC 轨运行。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 VCCX、有一点不清楚。  那么、要驱动 CSD18537,最好将 VCCX 接地以启用 LM25116的内部 VCC 轨,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    是的、没错。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的回复。 下面是他们的两个选项、您认为哪一个更好? 这不是他们的第一个设计。 他们希望与他们的旧产品兼容。

    1.更改了一个可以满足 Vgs 要求的 MOS、保留 C30。

    或将 C30更改为0Ω Ω 电阻接地

    如果1更好、您能推荐合适的 TI MOS 吗? 谢谢。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    请考虑 前面推荐的 CSD18563Q5A 60V NexFET。 然后、您可以选择使用外部 VCC。

    此致、

    Tim