请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3711 各位专家:
我对"启动延迟"规格有疑问。
我无法理解注释(2)是什么意思。
TD (START)由 V (POR)定义。 V (POR (max))在第5页的表中 μs 为0.8V、而注释(2)提到 VDD 必须在输出状态反映输入条件之前至少超过1.8V 150 μ s (典型值)。 我混淆了 V (POR)和1.8V 之间的差异。 此外、在注释中混淆了 TD (START) 155us (typ)和150us (typ)。
您能给我们更多有关注释(2)的详细信息吗?
此致、
希奥·乌奇克西