This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:注意(2)对于启动延迟规格的含义

Guru**** 2535270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850969/tps3711-note-2-meaning-for-startup-delay-spec

器件型号:TPS3711

各位专家:

我对"启动延迟"规格有疑问。

我无法理解注释(2)是什么意思。

TD (START)由 V (POR)定义。 V (POR (max))在第5页的表中 μs 为0.8V、而注释(2)提到 VDD 必须在输出状态反映输入条件之前至少超过1.8V 150 μ s (典型值)。   我混淆了 V (POR)和1.8V 之间的差异。 此外、在注释中混淆了 TD (START) 155us (typ)和150us (typ)。

您能给我们更多有关注释(2)的详细信息吗?

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西班牙-圣、

    这只是意味着、一旦电压达到0.8V、输出状态将从该点开始生效所需的时间为155us。 这些不相同、但会一个接一个地发生。 此外、请遵循电气表中的值、因为它是官方值。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢你的答复。

    现在、我了解以下内容。

    • 建议运行条件下的 VDD (min)定义为1.8V。 超过1.8V 时、TPS3711运行并将 SENSE 引脚状态反映到 OUT 引脚。 因此、当 VDD 达到1.8V 时、用户可以预期 OUT 引脚状态可以反映150us (典型值)后的 SENSE 引脚状态。  
    • 如果 VDD 降至1.8V 以下并再次恢复至1.8V、TPS3711可在 VDD 达到1.8V 时在150us (典型值)后工作。
    • 尤其是在上电时应用了 VD (启动)规格。 TPS3711内部复位将在0.8V 时释放、因此 TPS3711开始运行、OUT 引脚开始驱动。 但在1.8V 电压下、TPS3711不处于建议的工作条件、因此无法保证反映 SENSE 引脚状态的 OUT 引脚状态。

    对吧?

    此致、

    希奥·乌奇克西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西班牙-圣、

    您的理解是正确的。

    谢谢、
    Abhinav。