This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:可通过 DAC 调节输出

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828596/tps63030-adjustable-output-with-dac

器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件: TPS63000

您好、支持团队、

下面的应用手册位于 TPS63030的 TI.com 产品文件夹中。
使用 TPS63000的动态可调输出

TPS63030是否支持通过外部 DAC 实现可调输出?

我们期望在 Vin=5V 时将 Vout 从3.5V 调节到5.5V。 它是否可以使用?
如果您有一些话要说、请告诉我。

此致、
广义子高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    您可以对几乎所有具有电压反馈分压器的稳压器使用相同的原理、包括 TPS63030。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳