请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63030 主题中讨论的其他器件: TPS63000
您好、支持团队、
下面的应用手册位于 TPS63030的 TI.com 产品文件夹中。
使用 TPS63000的动态可调输出 
TPS63030是否支持通过外部 DAC 实现可调输出?
我们期望在 Vin=5V 时将 Vout 从3.5V 调节到5.5V。 它是否可以使用?
如果您有一些话要说、请告诉我。
此致、
广义子高桥