请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCP021212D 您好!
为了获得隔离式24V 电源、我设计并实现了一个采用 DCP0212DU 的电路、如下所示。
顺便说一下、VCC24V_ISO 的测量值大约为28V、COM 到+VOUT/-VOUT 的测量值为14V。
请给我建议以获得正确的输出电压。
为供您参考、DNP 表示"请勿放置"。
U25及其周围的器件很少、其目的是在情况下提高电流能力。
谢谢。