This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021212D:输出电压高于技术规格。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781601/dcp021212d-outputs-higher-voltage-than-spec

器件型号:DCP021212D

您好!

为了获得隔离式24V 电源、我设计并实现了一个采用 DCP0212DU 的电路、如下所示。

顺便说一下、VCC24V_ISO 的测量值大约为28V、COM 到+VOUT/-VOUT 的测量值为14V。

请给我建议以获得正确的输出电压。

为供您参考、DNP 表示"请勿放置"。

U25及其周围的器件很少、其目的是在情况下提高电流能力。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongkap,

    此器件未经过稳压、因此输出将取决于负载电流。 请参阅数据表第3页、其中详细说明了作为负载函数的负载调节变化。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的评论。

    我测试并确认输出电压取决于负载电流。

    1、这是否意味着 DCP02不应单独使用?
    我计划使用 TPS7A4901、在 DCP02之后将其调整为22V、以获得恒定输出电压。
    这是怎么回事? 您是否会告诉我您对此有何看法?

    2.您是否会让我知道10%、100%和75%负载电流下 DCP0212DUT 的 VOUT 值?

    当 DCP0212DU 电路配置为输出24V 电压时、最大输出电流值是多少? 83或166mA?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jongkap,

    如果您需要稳定的输出、而负载电流没有变化、添加 LDO 是一种典型的方法、因此您的方法非常可行。

    2.表中以百分比形式给出了负载调整率,您可以使用表底部的脚注2重新计算。

    3、由于脚注3规定 Iout 1 + Iout 2、因此输出电流为83mA。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    在10%、100%和75%负载时、我需要 DCP021212DU 的 VOUT 电压的特定数量、或者我需要一个图显示输出电压与输出电流之间的关系、如图3。
    不仅对于负载调节、我还将考虑设计 LDO 输入/输出电压和功率耗散的数字。
    仅负载调节的7 ~ 20%、反向计算会进行各种数字组合。
    我希望您能帮我。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongkap,

    上图显示了室温下从10%到100%负载的典型 Vout 负载稳压器。 该数据显示了通过测量+Vout 到-Vout 的电压为24V 输出配置的 DCP0212D。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    非常感谢你的帮助。
    最后、如果您在我的电路中有任何意见、请告诉我。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongkap,

    我更新 了上面的典型负载调节图。 原始图是在负载电流过大的情况下绘制的。

    下面的原理图显示了 DCP02的建议并联连接。 每个器件的 COUT 在+Vout 和-Vout 之间连接。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢你的帮助。