This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:UVLO、用于确定 RUV1和 RUV2值的公式

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830431/lm5121-uvlo-the-equation-to-determine-the-values-of-ruv1-and-ruv2

器件型号:LM5121

您好!

在 LM5121中、我不知道如何产生1、2和3等项?   

此外、我还想知道实现的输出过压保护。 非常感谢。

此致、

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    感谢您发帖。  这两个方程是从两组分压器方程中得出的。

    对于上升沿阈值 UV1等式(2)、内部10uA 尚未导通。  因此、两个电阻器应产生等于1.2V 基准电压的电压。

    对于 UV2、如果您使用(2)-(3)、实际上可以通过公式(3)获得。   

    对于公式(3)、关断阈值位于下降沿、并且内部10uA 已经导通。  因此、电阻分压器还应产生等于1.2V 的电压。   然后、您得到一个不同的方程、该方程等效于(2)-(1)

    关于图33、这很简单。  当输出达到 OVP 阈值时、它将在低侧电阻器上产生 Vzener + VBE 的电压、而 NPN 晶体管将打开以下拉 UVLO 引脚并禁用 IC。

    希望这些信息能得到澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi