This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:如何使用很少的参数校准 BQ27220

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827030/bq27220-how-to-calibration-bq27220-with-few-parameters

器件型号:BQ27220

您好、Onyx、

有关 BQ27220配置的更多问题。 我的终端客户已完成电量监测计培训、他们发现缺失的配置如下:

到目前为止、他们已成功写入设计容量和 EDV0、1、2。 需要知道如何将校准参数:Board offset (integer)、CC offset (integer)、CC gain (floating value)、CC Delta (floating value)写入寄存器。 您能建议这些步骤吗? 希望您能提供明确的步骤来加快故障排除。  

注意:终端用户不想写入 OTP、只想在每次 MCU 启动时配置寄存器、以节省时间和制造过程。  

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK

    校准参数是 df 参数、就像设计容量一样。 写入这些寄存器的步骤是相同的。  

    对于浮点、您会发现下面的 e2e 帖子很有用。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/313974/1546093#1546093

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    对于电量监测计可以理解的以下参数、您是否能够帮助将以下内容转换为十六进制值?  

    下面是十进制值。

    参数 新值
    校准/电流/ CC 增益(F4) 0.1766
    校准/电流/ CC 增量(F4) 210650

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照提供的帖子中的说明进行操作。

    谢谢

    Onyx