请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 您好、Onyx、
有关 BQ27220配置的更多问题。 我的终端客户已完成电量监测计培训、他们发现缺失的配置如下:
到目前为止、他们已成功写入设计容量和 EDV0、1、2。 需要知道如何将校准参数:Board offset (integer)、CC offset (integer)、CC gain (floating value)、CC Delta (floating value)写入寄存器。 您能建议这些步骤吗? 希望您能提供明确的步骤来加快故障排除。
注意:终端用户不想写入 OTP、只想在每次 MCU 启动时配置寄存器、以节省时间和制造过程。
此致、
公里/小时