你(们)好
我们的客户希望使用 BQ40z80引脚17 (PRS/SHUTDN/DISP/PDSG/GPIO) GPIO 功能来驱动插座。 您能否给出以下问题的意见?
GPIO 中断信号的持续时间是多少? 是否可以每250ms 确定所选位的运行结果并刷新 GPIO 状态? 由于 GPIO 中断用于控制总电源、因此中断信号必须持续存在、直到 MCU 正常工作。
GPIO 有两种输出模式、一种是高阻态/驱动低电平、另一种是驱动高电平/驱动低电平。 请帮助单独确认:
A)在高阻态/低电平驱动模式下、低电平驱动电流的能力是多少? 如果驱动能力正常、则准备直接从 GPIO 端口和 MCU_OUT 拉出 Q7、然后打开 Q7。 (如果您可以、请帮助我了解是否存在其他风险。)
b)当它处于驱动高电平/驱动低电平模式时、按如下方式分析 IO 端口。 请帮助我们了解 GPIO 端口应如何唤醒。
i.引脚12/13:由于 VREG 通常为1.8±0.2V、因此无法直接驱动3.3VMCU;
二. 引脚15/16/17:只有输出电压高限值电压在技术规格中指定、并且不解释上限和驱动能力。
三. 引脚20/21/22:输出电压高=VBAT-1.6V、输出电压大于20伏。
BR、奕迅