This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80 GPIO 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830293/bq40z80-bq40z80-gpio-question

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

我们的客户希望使用 BQ40z80引脚17 (PRS/SHUTDN/DISP/PDSG/GPIO) GPIO 功能来驱动插座。 您能否给出以下问题的意见?

GPIO 中断信号的持续时间是多少? 是否可以每250ms 确定所选位的运行结果并刷新 GPIO 状态? 由于 GPIO 中断用于控制总电源、因此中断信号必须持续存在、直到 MCU 正常工作。

GPIO 有两种输出模式、一种是高阻态/驱动低电平、另一种是驱动高电平/驱动低电平。 请帮助单独确认:
A)在高阻态/低电平驱动模式下、低电平驱动电流的能力是多少? 如果驱动能力正常、则准备直接从 GPIO 端口和 MCU_OUT 拉出 Q7、然后打开 Q7。 (如果您可以、请帮助我了解是否存在其他风险。)

b)当它处于驱动高电平/驱动低电平模式时、按如下方式分析 IO 端口。 请帮助我们了解 GPIO 端口应如何唤醒。
                 i.引脚12/13:由于 VREG 通常为1.8±0.2V、因此无法直接驱动3.3VMCU;
                二. 引脚15/16/17:只有输出电压高限值电压在技术规格中指定、并且不解释上限和驱动能力。
               三. 引脚20/21/22:输出电压高=VBAT-1.6V、输出电压大于20伏。

BR、奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    GPIO 信号只是一个电平信号。 它至少需要置位1。

    2.最大电流为1.5mA,如果您尝试从该电流中拉出更多电流,则会使 IC 变灰

    2b1、没错、您必须对3.3V 信号进行电平转换

    2B2:在 VOH 下、最大电流驱动为-10uA、因此非常低。 不要消耗更多电流、否则可能会使芯片灰掉

    2B3您将超过引脚上电压的最大阈值。 这将会烧坏 IC。