This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:输出电压#39的纹波和噪声过大、如何降低?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849058/tps63802-the-output-voltage-s-ripple-and-noise-is-too-large-how-to-reduce-it

器件型号:TPS63802

我使用 TPS63802演示板、仅输出650mA,测试了 PWM 和 PFM 模式。、发现输出电压的纹波和噪声太大,、如图1所示。

添加两个22uF 电容器后、纹波和噪声会降低、但仍然存在约400mV、如图2所示。


示波器会限制20MHz 的带宽、如图3所示。

继续增大电容、但无法继续降低纹波和噪声。

奇怪的是、增大电感不能降低纹波和噪声。

如何降低纹波和噪声?


毕竟、这个芯片还没有发布,还存在一些问题吗? 我应该选择另一个降压/升压芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuayah:

    感谢您的提问。 额外的高频噪声主要是由输出  电容器的布局和寄生参数引起的。 您可以在 IC 附近添加一个较小的值电容器(100nF/0402)、以减小该值。

    对于纹波、我是否知道您有特殊要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我正在使用 TI 的 TPS63802演示板、PCB 布局应该没有问题。

    我尝试将不同电容值的小电容值从1nF 增加到1uF、包括100nF、这可以降低一些噪声、但无法完全解决噪声问题。

    在不同的输入电压条件下、芯片将进入不同的工作模式。 噪声频率不同。

    可能太多的小电容器会导致反馈环路不稳定?

    是否有任何其他方法可以降低噪声和纹波? 并使结果接近数据表规格。

    低于100mV 的纹波是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuayah:

    很难说出实际的噪声量以及设置引起的噪声量。 一般来说、如果您对 EMI 没有特殊要求、  建议使用20MHz 带宽来测试纹波。

    纹波和噪声之间存在差异。 纹波主要是由 FET 开关以及 Cout 充电/放电引起的。 噪声主要是由寄生参数引起的、能量很少。

    请问您的负载详情是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuayah、

    由于我们没有收到您的回复、我希望问题得到解决。

    BTW、大部分时间噪声都是由设置引起的。 对于噪声测量、需要使用环路面积最小的有源探头。