请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 在调试 BQ25895时、我们遇到了以下问题:
1.连接电池,打开 ADC 功能,无法读取电池的有效电压,可以正常读取其他参数。
无电池、VBUS 有5V 输入、VSYS 引脚有时没有电压、感觉不那么稳定
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.