This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:意外的 P2P 短路情况

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830233/tps7a92-unexpected-p2p-short-case

器件型号:TPS7A92

您好!

当我们考虑 意外的 P2P 短路情况时、我对 TPA7A92有疑问。
NR/SS 引脚(8号)的绝对最大值比相邻的 VIN&EN 低3.6V。
当 VIN&EN 为5V 并且意外地短接至 NR/SS 时、可能会发生什么情况?
-设备损坏?
-内部钳位? 还是其他?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    如果 NR/SS 短接至5V、则违反 NR/SS 引脚的绝对最大额定值:

    这将损坏器件。

    如果 VIN 降至3.6以下、则 VOUT 将受到 NR/SS 的影响、这是我们误差放大器的输入基准:

    我希望这能回答你的问题。

    此致、