This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970能否在过流事件期间监测 FET 两端的电压?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830211/bq2970-can-the-bq2970-monitor-voltage-across-the-fets-during-an-over-current-event

器件型号:BQ2970

您好!

我代表我的客户发布此问题。

我正在考虑在即将到来的电池项目中使用 bq2970保护芯片。 电池提供的电流脉冲可能高于过流放电、但仅持续一毫秒、小于 OCD 跳闸时间。 我不希望 OCD 跳闸以触发该已知脉冲。 问题是间隔20ms 的两个高电流脉冲是否会意外触发保护。

我想验证、在过流事件期间、bq2970是否会持续监测 FET 两端的电压? (而不是仅检查过流延迟时间开始和结束时的电压)

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    数据表的第9.4.4节介绍了器件在过流放电期间的行为。 要触发此故障、V-引脚和 VSS 引脚之间的差值必须大于 Vocd 的时间必须长于放电过流延迟。 该延迟值是可编程的、可以是8ms、16ms、20ms 或48ms。 如果故障仅发生一毫秒、则不应触发故障。 即使这两个故障恰好相隔20ms 发生(如果这是您编程的延迟)、我怀疑故障将会触发。