Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 您好!
我代表我的客户发布此问题。
我正在考虑在即将到来的电池项目中使用 bq2970保护芯片。 电池提供的电流脉冲可能高于过流放电、但仅持续一毫秒、小于 OCD 跳闸时间。 我不希望 OCD 跳闸以触发该已知脉冲。 问题是间隔20ms 的两个高电流脉冲是否会意外触发保护。
我想验证、在过流事件期间、bq2970是否会持续监测 FET 两端的电压? (而不是仅检查过流延迟时间开始和结束时的电压)
谢谢!
劳伦