This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880EVM 无法为 TPS23754供电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829964/tps23880-tps23880evm-can-not-provide-power-to-tps23754

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件:TPS23754

尊敬的先生/女士

客户使用 TPS23800EVM 为自己的 TPS23754 PCBA 供电。 TPS23754无法引导(通电)。
目前、TPS23880 EVM 软件工具用于为 PD 供电。 如果电源设备成功,则会显示下图:
 


如果为客户提供电源的 PCBA 出现故障、如下所示:


故障状态由配对12和36供电
 

故障状态由配对45和78供电
 

TPS23754 VSS 与 VCC 波形

抱歉、Rlow 和 Rshort 的情况会导致 PSE 无法供电。 问题出在哪一侧?
是否有任何方向建议我们进行检查?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    PSE 的行为是预期的、您需要检查 PD 板。 端口可能存在短路。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penny、

    我使用了直流电源从桥式整流器的前端从 TPS23754板吸收直流电压。 TPS23754可生成12V 输出电压。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    您所做的测试仅证明后端直流/直流转换器工作正常、但这并不意味着您的前端与 PSE 端口连接工作正常。 PSE 和 PD 应通过协商(检测、分类和浪涌)才能进入全功率级。 请发送您的原理图、我们的 PD 应用将会进行查看。 谢谢。  

    此致、

    一分钱