This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:电源负载开关请求

Guru**** 2563680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781312/tps22810-power-load-switch-request

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件:TPS22953TPS2121

尊敬的 TI:

所需的规格如下所示。
-输入电压:大约9V
-允许的电流:3A
- OTG 功能可用
-开/关功能(高电平启用)
 => TPS22810DRVR: 它满足除 OTG 以外的所有规格要求。
是否有任何产品可以支持 OTG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BJ Han:  

    感谢您与 E2E 联系!

    遗憾的是、我们的产品系列中没有任何具有 OTG 功能的负载开关。 我们通常不会从负载开关的角度来看待这一要求。 您能对 OTG 要求做更多评论吗? 如果我仔细研究一下该应用、我可能能够提供解决方案。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的快速回复。
    首先、我们需要使用以下功能。

    当电源输入 Micro-USB 连接器(4 ~ 9V)时、此电源用于充电等。
    在某些情况下、它必须能够阻止电源输入。
    此外、如果连接了需要电源的器件、例如记忆棒、则应将5V 输出到 Micro-USB 连接器。

    作为参考、如果您找不到具有上述功能的器件、我想将其作为附件实现。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_VBUS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BJ Han:  

    TPS22953是否可以在这种情况下工作。 该器件可用作双向负载开关、在启用时允许电流在任一方向流动。 当器件被禁用时、器件将阻断两个方向的反向电流。  

    如果您正在寻找更传统的电源多路复用器、我们还提供 TPS2121。 但是、该器件没有 OTG、因此您需要在输出端添加一个外部开关以进行 OTG 充电。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢您的更新。

    谢谢你。