主题中讨论的其他器件:TPS22953、 TPS2121
尊敬的 TI:
-允许的电流:3A
- OTG 功能可用
-开/关功能(高电平启用)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arthur:
感谢您的快速回复。
首先、我们需要使用以下功能。
当电源输入 Micro-USB 连接器(4 ~ 9V)时、此电源用于充电等。
在某些情况下、它必须能够阻止电源输入。
此外、如果连接了需要电源的器件、例如记忆棒、则应将5V 输出到 Micro-USB 连接器。
作为参考、如果您找不到具有上述功能的器件、我想将其作为附件实现。