请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 主题中讨论的其他器件: LM5122
尊敬的先生:
随附 LM5022原理图、输入电压为40V 至54V、输出电压为55V、输出电流为1.3A
动态负载下的输出电压过冲过高、尤其是在以0A 开始且 SW 停止工作时、请参阅随附的文件。增加工作频率或降低电感无法提高工作频率。
如何解决电压过冲问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.