Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54335A 你好
我的客户打算在其新设计中使用 TPS54335A。
我建议客户在 PH 引脚和 GND 之间添加散射键二极管(Vf=0.5V)。
其目的是防止下冲超过<-1V。
我已修改以下内容(第15页)
我和客户知道同步降压转换器不需要像往常一样使用散列键。
但是 ,客户打算使用 shotkey 来避免 EOS (PH 引脚下冲<1V)作为“保险”。
我们还知道、如果使用散射键、效率将会降低、但这对它们来说无关紧要、
但可靠性至关重要。
您是否认为使用了散射键时有任何问题,效率和成本除外?
我认为除了效率之外没有任何问题、但请提供建议。
此致