This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:PH 端子处的散射键

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850975/tps54335a-shottkey-at-ph-terminal

器件型号:TPS54335A

你好


我的客户打算在其新设计中使用 TPS54335A。

我建议客户在 PH 引脚和 GND 之间添加散射键二极管(Vf=0.5V)。


其目的是防止下冲超过<-1V。

我已修改以下内容(第15页)

www.ti.com/.../ucc2817.pdf


我和客户知道同步降压转换器不需要像往常一样使用散列键。

但是 ,客户打算使用 shotkey 来避免 EOS (PH 引脚下冲<1V)作为“保险”。


我们还知道、如果使用散射键、效率将会降低、但这对它们来说无关紧要、

但可靠性至关重要。


您是否认为使用了散射键时有任何问题,效率和成本除外?

我认为除了效率之外没有任何问题、但请提供建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有问题。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwan San

    感谢您的快速回答。

    此致