Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, LM5001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR64010 主题中讨论的其他器件: LM5001
大家好、
我们希望使用12V 至40V 升压转换器、并且已经选择了 LMR64010。
但是、我们发现 SW 引脚额定值仅为40V、数据表还指出该转换器可输出至40V。
但在输出电压之前、它应该添加一个肖特基二极管。
那么、这意味着该升压转换器永远无法升压至40V、对吧?
期待您的回复。
请注意、
Jin