This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:LMR64010 SW 引脚额定值

Guru**** 2771155 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850725/lmr64010-lmr64010-sw-pin-rating

器件型号:LMR64010
主题中讨论的其他器件: LM5001

大家好、

我们希望使用12V 至40V 升压转换器、并且已经选择了 LMR64010。

但是、我们发现 SW 引脚额定值仅为40V、数据表还指出该转换器可输出至40V。

但在输出电压之前、它应该添加一个肖特基二极管。

那么、这意味着该升压转换器永远无法升压至40V、对吧?

期待您的回复。

请注意、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    您需要什么输出电流?  LM5001是升压转换器输出电压可达到75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    实际上、我们的负载非常轻(小于50mA)。

    但我想知道为什么数据表会写入它可以输出40V 电压? SW 引脚的额定电压是"-0.4V 至+40V"?

    数据表是否标记了 SW 引脚的错误额定值?

    期待您的回复。

    请注意、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    SW 的绝对最大额定值适用于直流电压。 通常、我们在选择 IC 时会留有一些裕度。 如果您已经选择了 LMR64010、最好将输出电压设置得略小于40V。