This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ78350, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780925/bq76920-bq76920

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!  
我使用的是 BQ76920EVM 板、但由于我的错误、我将电池的反极性连接到了 Batter-ve 和 Batter+ve、因此我的反极性保护 二极管(28V、BOM 中的 TMS 二极管)爆炸。 我用另一个二极管(60V、TMS 二极管)替换了二极管、并检查了连接是否正常。 之后、当我将电路板连接到我的 PC 时、它没有连接。 这可能是什么原因以及应该采取哪些步骤来解决这一问题。 顺便说一下、为了消除对锂聚合物电池的任何疑问、 我尝试使用另一个电池连接、但电路板仍然未连接到 PC。 请提供帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、

    在对 EVM 施加反极性之前、您是否已经能够与器件通信? 如果没有、您可能需要按照 EVM 用户指南的 AFE 快速入门部分中的步骤操作(如果您尝试与 BQ78350 IC 通信、则可以按照监测计快速入门部分中的步骤操作)。

    恐怕您调换了电池电源后、EVM 上的其他元件(包括 IC)可能会损坏。 电池仿真电源不应接反。 您可能还需要诊断和更换其他组件。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它在倒车前确实连接了 PC。
    您能否提供详细信息、说明我必须检查或更换哪些其他组件。 电路板上是否有任何测试或电压检查可帮助我完成此过程

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我对这一问题有了更多的澄清。 正如我们在原理图 B 和 B+中看到的、它们连接到不同的点。 我是否可以执行电压检查测试、以便我能够最终证明哪些组件需要替换才能连接到 PC。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反极性会使两个 IC (BQ78350和 BQ76920)进入超出绝对最大电压规格的条件。 如果无法通信、则可能需要更换两个 IC。 您还可以检查 EVM 上的二极管、以查看它们是否仍然正常运行。

    Matt