请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 主题中讨论的其他器件: BQ78350、
您好!
我使用的是 BQ76920EVM 板、但由于我的错误、我将电池的反极性连接到了 Batter-ve 和 Batter+ve、因此我的反极性保护 二极管(28V、BOM 中的 TMS 二极管)爆炸。 我用另一个二极管(60V、TMS 二极管)替换了二极管、并检查了连接是否正常。 之后、当我将电路板连接到我的 PC 时、它没有连接。 这可能是什么原因以及应该采取哪些步骤来解决这一问题。 顺便说一下、为了消除对锂聚合物电池的任何疑问、 我尝试使用另一个电池连接、但电路板仍然未连接到 PC。 请提供帮助。