This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:输入电容器基准

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851302/tps54308-input-capacitor-reference

器件型号:TPS54308

你(们)好  

   我的客户在18~24V 输入和4.2V 输出下使用 TPS54308。但我发现他使用22uF/25V/X5R、  10uF16V/X5R 和10uF16V/X5R 作为输入电容、 其耐受电压不够。 您是否可以根据 电容值,耐受电压和 电容类型(__LW_AT__陶瓷 或电解)推荐输入电容   ?根据此应用

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM 使用0.1 μ F 和10 μ F、35V 、X5R 电介质陶瓷类型。  如果您愿意、可以添加额外的22 μ F。