This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:VCR 电压范围

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256301, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783150/ucc256301-vcr-voltage-range

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC25600UCC28950

根据我们的设计,谐振电容器峰值电压为515伏,谷值电压为-115伏。 但 VCR 引脚只能接受正电压、其范围为(高达6伏)、因此我们可以达到的最大电压为400V、其中200V 是对应于 VCM (3V)的共模电压。 因此、对于较高的初级 rms 电流、无法在 指定设计中设计 VCR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navneet、您好!

    正确的做法是 VCR 引脚只能看到正电压。  它不适用于负电压、我不认为谐振电容器在正常运行期间会出现负电压。  那么、您如何计算负电压呢?  您的设计是否与 EVMTmwww.ti.com/.../sluubq8有所不同

    如果您有一个+/-电源轨、那么您可以使用为 H 桥馈电、这样就可以在谐振电容器上产生负电压。  如果是这种情况、则由于 VCR 引脚上的负电压、UCC256301不是器件。  如果是这种情况、我建议您改用 UCC25600电压模式控制 LLC 控制器来满足您的应用需求。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我在半桥配置中为+/0。 但交流均方根电压大于共模电压。 因此、峰间电压是共模电压(200V)的两倍以上。 实际上、我在升压模式下进行设计、对于36-60V 输出电压电池充电应用、输出功率为2.4kW。
    由于我们的功率水平很高、电压模式控制 IC 足以应对负载瞬态 I m 的疑问。 您可以建议任何其他 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navneet、您好!

    如果您的设计在2.4kW 功率下运行、并且您需要快速瞬态响应。 您可以考虑在峰值电流模式控制中使用 UCC28950/1而不是 LLC 来使用移相全桥。
    www.ti.com/.../ucc28950

    此致、

    Mike