请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256301 主题中讨论的其他器件:UCC25600、 UCC28950
根据我们的设计,谐振电容器峰值电压为515伏,谷值电压为-115伏。 但 VCR 引脚只能接受正电压、其范围为(高达6伏)、因此我们可以达到的最大电压为400V、其中200V 是对应于 VCM (3V)的共模电压。 因此、对于较高的初级 rms 电流、无法在 指定设计中设计 VCR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据我们的设计,谐振电容器峰值电压为515伏,谷值电压为-115伏。 但 VCR 引脚只能接受正电压、其范围为(高达6伏)、因此我们可以达到的最大电压为400V、其中200V 是对应于 VCM (3V)的共模电压。 因此、对于较高的初级 rms 电流、无法在 指定设计中设计 VCR。
Navneet、您好!
正确的做法是 VCR 引脚只能看到正电压。 它不适用于负电压、我不认为谐振电容器在正常运行期间会出现负电压。 那么、您如何计算负电压呢? 您的设计是否与 EVMwww.ti.com/.../sluubq8有所不同 。
如果您有一个+/-电源轨、那么您可以使用为 H 桥馈电、这样就可以在谐振电容器上产生负电压。 如果是这种情况、则由于 VCR 引脚上的负电压、UCC256301不是器件。 如果是这种情况、我建议您改用 UCC25600电压模式控制 LLC 控制器来满足您的应用需求。
此致、
Mike