请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87702-Q1 主题中讨论的其他器件: LP87702、 BQ24075T
LP87702-Q1评估板原理图的数据表(下方)显示了 VIN_B0和 VIN_B1的两个输入电路、即使两者的输入电压 VIN 相同。
但是、该器件的数据表显示了同时连接到 VIN_B0和 VIN_B1的单个电路。 我们希望使用单个电路来减少器件数、
但我们不知道 EVM 和数据表中存在冲突电路的原因。