This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702 -输入电路:一个还是两个?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1, LP87702, BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783368/lp87702-q1-lp87702---input-circuit-one-or-two

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87702BQ24075T

LP87702-Q1评估板原理图的数据表(下方)显示了 VIN_B0和 VIN_B1的两个输入电路、即使两者的输入电压 VIN 相同。

但是、该器件的数据表显示了同时连接到 VIN_B0和 VIN_B1的单个电路。 我们希望使用单个电路来减少器件数、

但我们不知道 EVM 和数据表中存在冲突电路的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    典型应用图81. 简化了产品说明书中的内容、这就是它看起来稍有不同的原因。 如评估模块所示、LP87702需要靠近 VIN_Bx 引脚的独立输入电容器。 我们还建议为升压输入引脚使用10uF 输入电容器、即使该电容器未显示在简化的数据表图中、但可从评估模块原理图中找到。

    对问题"一两"的直接回答是二

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tuomo、

    感谢您的回复及时且非常有帮助。 我们已经查看了该电路、以确保所有电路都具有如图所示的10uF 电容。

    我现在也了解了数据表上的简化。 请注意、我们也没有 π 型滤波器

    在10uF 电容器的左侧、因为我们使用电池供电并与的输出进行密切通信

    BQ24075T、如下面的原理图所示。 如果您认为不建议这样做、请回复

    否则、我想如果您没有任何需要添加的内容、我们可以考虑解决这个问题。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您应该很好地使用10uF 输入电容器、因为这是我们在数据表中的最小建议

    图莫