This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A:电感值计算

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848922/bq25703a-bq25703a-inductor-value-calculation

器件型号:BQ25703A

您好!

我们将使用此 IC 以1A 的充电电流为锂离子10000mAH 电池充电。 但是、当我为此计算电感器值时、结果为11uH (考虑到 fs=800000khz)、 但在数据表中、只有1、2.2和3.3uH 具有感应电阻器值。 我发生什么事了。 我可以在以下充电条件下使用此 IC 吗?

此致、

Saloni Tiwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saloni、

       您能否分享您计算11uH 的方法? 以下是电感指导选择:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、