请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 您好!
我们将使用此 IC 以1A 的充电电流为锂离子10000mAH 电池充电。 但是、当我为此计算电感器值时、结果为11uH (考虑到 fs=800000khz)、 但在数据表中、只有1、2.2和3.3uH 具有感应电阻器值。 我发生什么事了。 我可以在以下充电条件下使用此 IC 吗?
此致、
Saloni Tiwari
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将使用此 IC 以1A 的充电电流为锂离子10000mAH 电池充电。 但是、当我为此计算电感器值时、结果为11uH (考虑到 fs=800000khz)、 但在数据表中、只有1、2.2和3.3uH 具有感应电阻器值。 我发生什么事了。 我可以在以下充电条件下使用此 IC 吗?
此致、
Saloni Tiwari