This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、PF Wu、
是否可以再次发送波形图? 我无法查看它们、我与同事确认我们看不到它们。
同时、我查看了您的原理图、感谢您提供。
我想知道您对 APD 引脚的意图吗? 它与接地端之间有一个电阻器、但我想知道您的目的是将其上拉至1.5V 以禁用热插拔开关、还是将其保持在1.5V 版本以保持启用状态?
此外 、在原理图中、POE_VSS 和 PGND (R5741)之间还有一个标记为"不在 BOM"的电阻器。 您能否确认 它是否打开、或者是否有连接?
谢谢!
此致、
Michael Pahl
您好、PF Wu、
您认为 CTL 不应该处于较高的水平是正确的。 它应尽可能靠近直流电。 这表明输出缺乏稳定性。 查看您的原理图时、我注意到输出电容是 EVM 中的10倍(使用68uF)。 您可以尝试降低输出电容、看看这是否有助于稳定性。
您可以更改输出电容和反馈电路、使 EVM 与之完全匹配以进行双检查。
请告诉我这是如何为您服务的!
此致、
Michael Pahl