This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:输出电压不稳定、IC 有,μ V 噪声

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826617/tps23753a-output-voltage-is-not-stable-ic-have-noise

器件型号:TPS23753A

e2e.ti.com/.../TPS23753A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PF Wu、

    是否可以再次发送波形图? 我无法查看它们、我与同事确认我们看不到它们。  

    同时、我查看了您的原理图、感谢您提供。  

    我想知道您对 APD 引脚的意图吗? 它与接地端之间有一个电阻器、但我想知道您的目的是将其上拉至1.5V 以禁用热插拔开关、还是将其保持在1.5V 版本以保持启用状态?

    此外 、在原理图中、POE_VSS 和 PGND (R5741)之间还有一个标记为"不在 BOM"的电阻器。 您能否确认 它是否打开、或者是否有连接?

    谢谢!  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    波形图如下所示、

    APD 引脚为1k 电阻器拉至接地、

    R5741不在 BOM 中,它打开。

    IC 发出声音(TPS23753A)

    另外,该 CTL 波形是否正确?   应该是高级别吗?

    最好的爬梯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PF Wu、

    您认为 CTL 不应该处于较高的水平是正确的。 它应尽可能靠近直流电。 这表明输出缺乏稳定性。 查看您的原理图时、我注意到输出电容是 EVM 中的10倍(使用68uF)。 您可以尝试降低输出电容、看看这是否有助于稳定性。

    您可以更改输出电容和反馈电路、使 EVM 与之完全匹配以进行双检查。

    请告诉我这是如何为您服务的!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PF Wu、

    我想就这个问题与您联系。 我希望确保您的项目设置成功。  

    如果我在几天内没有收到您的回复、我将假定您的问题已得到解答、我将关闭此主题。 请告诉我您的进度、我们可以从那里继续。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael:

    我们已经解决了这个问题、非常感谢您的支持。

    此致。