This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查看太阳能电源和电池之间的切换电路/芯片

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2115A, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851010/looking-switching-circuit-chip-between-solar-source-and-battery

主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS2115ALM66100

大家好、

        我有具有内置充电电路的电池(每包2个、电池组21700个、大约7000mAh)。 电池充电的来源是5V 太阳能电池板。

该电路的默认电源为5V 太阳能电池板。 如果太阳能电源不可用、则必须切换到电池电源。

是否有任何电路/芯片可用作太阳能电池板源和电池源之间的转换器。

注意:我的电池上装有充电电路。

我们将感谢您的销售线索!

Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    您是否了解了 TI 的 PowerMUX 产品系列: http://www.ti.com/power-management/power-switches/power-muxes/overview.html

    此系列器件接受两个输入并提供一个输出。 大多数器件可在优先级或二极管模式下运行。 器件的选择取决于您的输入电压和负载电流以及所需的集成功能。

    在我看来、顶部的两个器件是 TPS2115A 和 TPS2121。

    如果您只需要与 OR-ing 电路、我还建议您考虑使用两个 LM66100器件。 这些是理想的二极管器件。