Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2115A, LM66100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS2121、 TPS2115A、 LM66100大家好、
我有具有内置充电电路的电池(每包2个、电池组21700个、大约7000mAh)。 电池充电的来源是5V 太阳能电池板。
该电路的默认电源为5V 太阳能电池板。 如果太阳能电源不可用、则必须切换到电池电源。
是否有任何电路/芯片可用作太阳能电池板源和电池源之间的转换器。
注意:我的电池上装有充电电路。
我们将感谢您的销售线索!
Raghavendra