This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ29700未导通导通 FET

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16406Q3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847584/bq2970-bq29700-not-turning-on-pass-fets

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:CSD16406Q3

原型板中包含以下电路:

此时、我已经验证了所有封装和布局是否正确、所有连接是否良好。 但是、当我插入电池时、Q7中的两个 FET 不会导通、并且没有建立返回路径。 我还注意到、U10和 U11都被移除、从而完全隔离 BQ29700功能。 仍然不会导通 FET。 我确实发现、为 Q7选择的双 FET 实际上在封装中内置了1k 栅极电阻器。 我想知道这是否会导致足够的接通延迟、使芯片在 GND 和 BAT_RTN 端子之间看到高电压、并认为存在故障情况。 但它不会尝试恢复。

另一件事-我在 GND 和 BAT_RTN 之间连接了一个100k 电阻器。 在这种情况下、它将在~1秒延迟后打开、但随后是稳定的。 我可以在两个 FET 的栅极上看到适当的电压、然后我可以移除100k 电阻器并使其保持导通状态。 它只需要某种启动即可使其稳定下来。 有人以前遇到过这种情况吗? 是否可以是1k 栅极电阻器? 器件- MTM78E2B0LBF -专为此应用而设计、因此我不了解该行为。

谢谢、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我们目前正在本周举办 BMS 深度潜水培训课程、但我们将在周五下午返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    感谢您的耐心等待。 插入电池时、COUT 和 DOUT 引脚上的值是多少? 这可以帮助我们确定问题是存在于器件中还是存在于 FET 中。 此外、还可以浏览故障条件并确保不会发生任何故障。

    此外、请确保完成数据表第10.2.2节中概述的详细设计过程。 由于 FET 的 RDS_ON 控制电流保护阈值、因此 FET 选择极其重要。 我注意到 FET 的典型 RDS_ON 值为21.5m Ω、这是可用于计算的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    两个 FET 的 G-S 电压均为0V (测量其相关 GND)。 此时、我已完全隔离器件、因此根本没有负载、因此这不会因 FET RDS_ON 而导致过流问题。 此外、我认为 FET 封装集成栅极电阻(1k 欧姆)可能是一个问题、因此我在两个分立式 FET (IRLML6346)中连接、而没有栅极电阻器、并且行为是相同的。 我可以执行哪些测试建议以进一步诊断此问题?

    我想再次指出、我可以使用一个100k 电阻器来桥接 GND 和 VBAT_RTN、器件将在大约一秒钟后打开。 然后、我可以移除100k 电阻器、使其保持在稳定状态。 此外、如果我通过将两根导线接触在一起直接短接两个接地、它会立即导通并保持稳定。 这向我表明、为了使器件保持稳定、需要在某个地方充电一些电容、但我无法在电路中真正理解这一点。 你怎么看?

    -Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我仍然建议直接测量器件上 COUT 和 DOUT 引脚的值。 这可以帮助我们确定器件本身的运行方式、而不考虑 FET。  

    我们建议 将 CSD16406Q3 FET 与该器件搭配使用。 我们在第17页的数据表中有一条注释、建议在未启用电路的情况下首次连接电池时将 V-短接至 VSS。 或者、您也可以连接充电器以实现相同的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    关于将 V-短接至 VSS 的注释是我漏掉的内容、与我在应用中看到的内容吻合。 我认为这可能是答案,但我想知道为什么会发生这种情况-你能详细说明一下,这样我就理解了吗? 谢谢。

    -Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    有时、首次连接电池时错误地检测到故障。 该器件使用 V-和 VSS 之间的差分电压来确定是否发生了一些故障。 将这两个引脚短接将清除故障并使器件恢复正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这正是我所看到的行为、我完全错过了第17页上的注释。 我认为这已经解决了。 但是、出于我的好奇、您能否解释一下为什么会发生这种情况? 谢谢。

    -Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    有关说明、请参阅我的最后一篇文章。